结果:找到"2G GPRS模块 WIS800C",相关内容602条
- HQD300GPRSDTU资料分享
- zdl00000HQD300_GPRSDTU产品规格书_20220323103202.pdf大家好,我是zdl00000,今天给大家介绍的是HQD300GPRSDTU它内嵌了TCP/IP协议栈,同时简化了接口设计和外部伺服电路,更适合于恶劣的工业现场。用户通过电平接口,使用简单的AT+命令,就可以完成端到端的可靠数据通信,极大减轻了用户开发时间和维护的工作量。另外该产品可灵活地实现多种设备接入,工程安装简单。适用于使用串口通讯的单片机数据采集传输系统等,它可以使客户原有的有线串口设备无须改动立即变为无线网络通讯设备.减少了系统更新的投入,同时结构进行优化,外型美观、性能稳定、使用方便。
- 所属专栏: 项目外包 标签: HQD300 GPRS DTU 发帖人:zdl00000 发帖时间:2022-03-23 10:34:00
- 40G数据中心网络布线之光模块应用研究
- 40G以太网在数据中心受到广泛欢迎,若要实现40G连接,有两种选择:①使用高速线缆DAC或者有源光缆AOC,它们适用于短距离连接,成本低,便于安装和维护。②使用光模块搭配跳线,适用于长距离连接。下面易天光通信来为大家讲解关于40G的网络布线。1-2、布线链路长度0.5~50米DAC通常用于机架中的连接,并且它将服务器和存储器连接到ToR交换机,高速线缆DAC可以实现高达7m-10m的链路长度,而AOC通常涉及到交换机与交换机之间的连接,链路长度可达50m。3、布线链路长度50~150米当链路长度超过50m时,需要使用40GSR4(EQ854X-3MCD01)光模块进行连接,MPO接口,与OM...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 40G光模块 单模光模块 多模光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-17 11:14:00
- GRPS模块WIS800C使用过程注意的问题
- 刚刚整理一份文档,关于GPRS模块WIS800C使用过程中,遇到的问题现象和注意事项。如有什么其他模块问题,大家可以在下方提出,看到后一起解答。后期将会继续更新...文档已上传,请自行下载了解:GPRS模块使用过程注意事项.pdf刚接触GPRS模块的朋友,先看上次发的帖子。链接如下,TCP连接服务器帖子:http://club.szlcsc.com/article/details_37618_1.htmlhttp://club.szlcsc.com/article/details_38397_1.htmlMQTT测试帖子:http://club.szlcsc.com/article/deta...
- 所属专栏: 技术交流 标签: WIS800C GRPS模块 MQTT协议 电源 发帖人:ljfceo 发帖时间:2019-04-17 14:11:00
- WIS800CMQTT客户端连接MQTT服务器使用方法
- WIS800C是否支持MQTT功能?如何使用?答案:支持!今天讲述MQTT功能的使用,操作很简单。小知识:MQTT(消息队列遥测传输)是ISO标准(ISO/IECPRF20922)下基于发布/订阅范式的消息协议。它工作在TCP/IP协议族上,是为硬件性能低下的远程设备以及网络状况糟糕的情况下而设计的发布/订阅型消息协议MQTT协议文档,请自行下载文档,已上传:MQTT-3.1.1-CN.pdf关于准备的材料和工具以及接线方式方法在上个月的一篇文档讲过,请自行查阅,链接如下:http://club.szlcsc.com/article/details_38376_1.html本次采用的MQTT...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2G模块 WIS800CTCP通信 MQTT服务器 客户端 发帖人:ljfceo 发帖时间:2019-03-20 18:09:00
- GRPS模块WIS800C简介及应用领域
- WIS800C简介及应用领域,做了个简介图,方便了解WIS800C相关性能参数及应用。已上传,请自行下载:WIS800C简介和应用领域.zip
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2G GPRS模块 WIS800C 发帖人:ljfceo 发帖时间:2019-02-27 11:12:00
- WIS800CTCPClient透传模式连接远程服务器使用方法
- WIS800C是否支持透传功能?如何使用?答案:支持!使用非常简单,下面将会讲述使用。小知识:透传,即透明传输(pass-through),指的是在通讯中不管传输的业务内容如何,只负责将传输的内容由源地址传输到目的地址,而不对业务数据内容做任何改变。今天给家演示一遍,操作非常简单。关于准备的材料和工具以及接线方式方法在上一篇文档讲过,请自行查阅,链接如下:http://club.szlcsc.com/article/details_38376_1.html使用到相关AT命令如下:(1)基本状态检测的命令:握手测试:AT读卡测试:AT+CPIN?网络注册:AT+CREG?附着网络:AT+CGA...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2G模块 WIS800C 透传 非透传 TCP通信 TCP Client 服务器 发帖人:ljfceo 发帖时间:2019-02-23 15:33:00
- WIS800CTCPClient非透传模式连接远程服务器使用方法
- 将在最近几天的时间,给大家介绍一款2G模块WIS800C的相关应用案例的使用方法。这个模块规格书已上传,请自行下载:WIS800C规格书_CN.pdf今天给大家介绍第一个内容:如何使用该GPRS模块WIS800CTCPClient在非透传模式连接远程服务器的操作方法。测试准备一个USB转TTL、GPRS评估板、杜邦线若干、FPC柔性天线(全频段)以及一张测试物联网卡(30M/月流量卡)以下是准备工作的材料,供电方式:建议采用独立电源5V2A,这样可以保证模块稳定工作。这里是测试,则采用USB转TTL串口线的5V电源给模块供电,是可以的。接线方式:如上图片所示。这里就开始直接奔主题了。TCPC...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2G模块 WIS800C 透传 非透传 TCP通信 TCP Client 服务器 发帖人:ljfceo 发帖时间:2019-02-22 15:44:00
- GPRS模块WIS800C支持透传/MQTT/HTTP/HTPPS/TCP/UDP连接
- GPRS模块WIS800C支持透传/MQTT/HTTP/HTPPS/TCP/UDP连接。规格书已上传,可以自行下载,链接如下:WIS800C规格书_CN.pdf如果有需要了解的朋友,可以联系本人,技术问题可以互相沟通交流。技术支持:刘工:13316931709微信同号工作QQ:2090621741
- 所属专栏: 谈天说地 标签: GPRS WIS800C 透传 MQTT HTTPS TCP/UDP 发帖人:ljfceo 发帖时间:2018-12-04 15:05:00
- 易微联酷宅智能开关/插座/照明模块(支持天猫/小度/小爱/Alexa/Google语音智控)
- 酷宅科技(易微联APP)提供的WIFI/GSM模块,是一款高集成度智能插座模块,无需任何代码开发,仅需做简单的外围电路就可以完成一款成熟的商用智能开关/插座/照明。使用该模块开发的智能设备支持通过“易微联”App快速配对,支持远程控制,点动/定时/延时/循环定时控制,支持设置智能场景。支持国内天猫精灵/小度/小爱同学语音控制,海外支持Echo音箱(WorkswithAlexa)和GoogleHome控制。支持与IFTTT联动设置各种智能场景。支持与GoogleNest联动实现各种温控/湿控和回家/离家场景。WIFI模块支持全球化产品销售,通过DNS直接连接到离设备最近的服务器。目前模块种类有...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 智能模块/WIFI模块/天猫精灵模块/小爱模块/开关模块/插座模块 发帖人:酷宅科技易微联 发帖时间:2018-11-13 17:34:00
- 百科:光模块的参数有哪些?
- 在现代信息网络汇总,光纤通信占据着主导地位,随着网络的覆盖越来越广泛和通信容量的不断增加,通信链路的提升也是必然的发展,光模块在光通信网络中实现着光电信号的转换,是光纤通信的主要器件之一。但是,我们平时都说光模块,那么,光模块的参数有哪些?你知道吗?在本文中,易飞扬通信将给大家做详细的介绍。光模块经过了多年的发展,其封装方式也有了极大的变化,SFP、GBIC、XFP、Xenpak、X2、1X9、SFF、200/3000pin、XPAK、QAFP28等都是光模块封装类型;而低速率、百兆、千兆、2.5G、4.25G,4.9G,6G,8G,10G、40G、100G、200G甚至400G是光模块的传...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块 100G光模块 QSFP28光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-04-13 14:28:00
返回